结果:找到"编码器 旋钮",相关内容1000条
  • YXC扬兴科技丨视频编码器与解码器的应用方案
  • 视频解码器和视频编码器是数字信号处理中常用的设备,它们在数据的传输和转换中发挥着重要作用。概述与应用它是将模拟信号或数字信号转换为数字信号的编码设备,将输入的视音频信号源进行压缩采集并转换编码处理为机器可以识别的数字代码,编码压缩成文件或可实时网络传输的TS流数据,然后通过千兆或百兆以太网网络输出传送给下一级设备远程接收端或视频服务器使用,根据不同的压缩算法进行压缩,以达到更好的压缩效果。视频解码器和视频编码器在数字通讯、音视频压缩领域有着广泛的应用。视频编码器作为视频源的发送端,若接收端如果是PC机或显示设备就需要通过解码器进行解码播放。视频解码器则是将已经压缩的信号重新还原成原始信号,只...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 视频 有源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-14 14:46:00
  • EC35旋转编码器
  • 有哪位大佬用过这种编码器嘛?请教一下这种波形该怎么处理才好啊?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:Swiler 发帖时间:2022-04-10 14:27:00
  • 低成本多圈绝对值编码器,有效降低您的成本。
  • 低成本的多圈绝对值编码器,努力为您的产品降低成本。1、电子多圈,最高可达16384圈,内置电池。2、单圈分辨率高达4096点。3、掉电继续工作,精度、数据不受任何影响。适合设备关机后还需要继续记录电机位置的应用。4、可靠性高、寿命长,除了转轴以外没有机械活动部件。5、RS485接口,标准MODBUS协议。方便接入PLC、组态屏等设备。6、低成本,至少比同性能竞品价格低25%,批量价更有优势,接近多圈编码器地板价。6、小批量可接受定制。通信协议、接口均可定制,不担心自己的特殊需求无法实现。
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低成本 多圈 发帖人:蓝岭 发帖时间:2022-03-08 21:31:00
  • 立创商城的物料编码能不能固定啊?
  • 不知道是不是同样一款料,前几个月是这个物料编码,过了几个月,物料编号就改了,型号一样,但编码不一样.这样对我们研发指定型号造成很多麻烦.不指定物流编码,谁知道采购买回什么?但物料编码如果不固定,一个型号对应多个物料编码,这也用不下去啊.这个问题要怎么解决一下啊?比如这两款是不是一个型号?
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 物料 发帖人:张e 发帖时间:2022-02-10 14:51:00
  • 做一个APP将图片视频像素重排并编码通过WIFI发送到LED屏显示
  • APP将图片或视频帧像素进行重新排列,然后通过WIFI传输到RGBLED点阵(或采用ESP8266)来显示。本项目需要编写下位机软件和APP,调试硬件由我制备。市面上那么多APP,为什么要重复做这种事?因为所使用的LED点阵屏很特殊,主要是LED特殊:很多颗RGBLED的数据通道首尾相连,每颗LED均截取收到的bit0~bit23的数据,其余数据整形转发给下一颗LED。LED收到的数据形式如下每帧数据的刷新信号为一个80uS以上的持续低电平,当此信号出现时LED屏刷新显示。APP要实现的功能:1.可以输入点阵屏的行数(横排)、列数(竖排)、每串LED数,需要每串LED数的原因是也许一串LED...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 像素 LED点阵 WIFI透传 发帖人:半进化人 发帖时间:2021-01-04 18:41:00
  • 怎么做到跟AD的MO快捷键那种旋转功能呢?
  • 最近从AD转到立创EDA,在画不规则板的时候经常要旋转PCB图纸的对象来对齐不同角度的位置,在立创EDA上还没找到这个功能,只能按着ALT慢慢对
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:SuperCat98 发帖时间:2020-09-03 16:29:00
  • 求推荐,一个8位总线、24位二进制旋转编码器计数电路
  • 求推荐,一个8位总线、24位二进制旋转编码器计数电路。搜到了QA744808R这个芯片,但是生产这个芯片的公司已经注销了。。。大佬们有没有能实现输入码盘AB两相信号直接判断正反转然后计数的能实现这个功能的芯片啊,跪求!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 计数电路 脉冲比较 发帖人:Max1225 发帖时间:2019-11-22 10:38:00
  • 绝对值编码器西门子1FL6042-1AF61-2LA1
  • 绝对值编码器西门子1FL6042-1AF61-2LA1SIMOTICSS-1FL6工作电压三相交流400VPN=0.4kW;NN=3000U/minM0=1.9Nm;MN=1.27Nm轴高度45mm带弯插头;绝对值编码器20位(12位多匝)带滑键,公差N无驻车制动器防护等级IP65带密封圈与变频器兼容SINAMICSV70&V90商品编号(市售编号)1FL6042-1AF61-2LA1产品说明SIMOTICSS-1FL6工作电压三相交流400VPN=0.4kW;NN=3000U/minM0=1.9Nm;MN=1.27Nm轴高度45mm带弯插头;绝对值编码器20位(12位多匝)带滑键,...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 绝对值 发帖人:本特利666 发帖时间:2019-03-08 16:38:00
  • 【码农心得】打不开大于10序号的USB串口的解决方案
  • 现写现学~今天碰到一个问题,跟大家分析一下心得~使用WIN32API打开当COM号大于10的时候,会出现打开错误或失败,一般解决的办法是人工修改USB串口的com的名称让它的com号是单位数(如:COM1~COM9),但这样较麻烦。而且,客户的电脑,在远方,让客户自己修改也不现实吧?!那咋办?解决办法如下:产生这种奇怪现象的原因是:微软预定义的标准设备中含有“COM1”-“COM9”。所以,“COM1”-“COM9”作为文件名传递给函数时操作系统会自动地将之解析为相应的设备。但对于COM10及以上的串口,“COM10”之类的文件名系统只视之为一般意义上的文件,而非串行设备。为了增加对COM1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: USB串口 发帖人:大白马 发帖时间:2017-09-05 20:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: